This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:不遵循启动顺序的 XIO2001 影响

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1618893/xio2001-xio2001-effect-of-not-following-startup-sequence

部件号: XIO2001

 目前、    包含 TI XIO2001 PCIe 到 PCI 转换总线 组件的主板出现了一些间歇性问题。 早期设计未考虑 GRST 引脚的启动时序控制  、仅在  满足电压要求 (3.3V、5V、VIO) 后转换到高电平状态。 我们正在  为新设计实施此序列;但是、 如果未遵循此顺序、可能会产生什么影响?  
在我们试图解决现有问题时、我们认为这可能是 解释。
谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    您能详细说明一下您在使用器件时遇到的问题、以及在修复之前所做的电源时序吗?  我们认为、器件问题可能是由于不遵循顺序而引起的。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我们当前的设计中、GRST 始终处于开路状态、因此一旦出现 3.3V 电压、GRST 就会在内部拉高。 我们无法“检测“桥接器和/或下游器件。 我们的解决方案是在启动时将 GRST 置为有效至 GND、并在 3.3V 平面启动时立即将引脚置为无效至高电平。 我们还没有在任何新修订版上发布解决方案、但我们相信这将解决我们的间歇性问题。

    谢谢你。

    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    感谢您的澄清。 如果在 3.3V/1.5V 稳定为高电平之前 GRST#置为无效、则可能会导致器件初始化和后续链路训练出现问题。  

    此致、

    GREG