This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD30:SN65HVD30DRG4 — 此 PN 中的 G4 实际代表什么?

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1620014/sn65hvd30-sn65hvd30drg4---what-the-g4-in-this-pn-actually-stands-for

部件号: SN65HVD30

您能帮助我知道此 PN 中的 G4 代表什么吗?  型号中的 SN65HVD30DRG4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gerardo:

    “G4"有助于“有助于表明该器件无铅和/或符合 RoHS 标准。 然而、我们的大多数器件都是无铅的且符合 RoHS 标准、因此在每个器件上指明“G4"的“的必要性已经不再是真正的必要了。

    此致、

    Ethan