This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS93A:申请 RGB 转 eDP 桥接解决方案 — 支持 1080p 60Hz

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1619752/sn65lvds93a-request-for-rgb-to-edp-bridge-solution---1080p-60hz-support

器件型号: SN65LVDS93A
Thread 中讨论的其他器件: SN65DSI86

尊敬的团队:
我为一位客户提供支持、希望找到合适的 TI 桥接解决方案、以便将 AM62X MPU RGB 接口转换为 eDP(嵌入式 DisplayPort)面板。
关键要求如下:
  • 输入接口: AM62X RGB 接口
  • 输出接口:  eDP(嵌入式 DisplayPort)
  • 目标分辨率:  1080p @ 60Hz
  • 应用:  [医疗/工业显示]
由于 TI 目前的 eDP 桥接器产品系列(如 SN65DSI86)主要侧重于 MIPI DSI 输入、因此团队能否提供以下建议:
  1. TI 是否有直接并行 RGB 转 eDP 桥接解决方案?
  2. 如果不存在单芯片解决方案、推荐用于此转换的 TI 架构或参考设计(例如,RGB 转 LVDS/DSI 转 eDP)是什么?
  3. 考虑到 1080p60 带宽要求、您会建议使用哪些特定器件型号来更大限度地减少延迟和降低系统复杂性?
谢谢、此致、
Tony Liu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    您能否在内部论坛上重新创建此 TT? 此申请将涉及仍受保密协议约束的器件、因此无法在公共论坛上讨论。

    此致、

    Cameron