This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD555J-Q1:申请 DP83TD555J-Q1 数据表

Guru**** 2900380 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TD555J-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1619701/dp83td555j-q1-request-for-the-dp83td555j-q1-datasheet

器件型号: DP83TD555J-Q1

你(们)好

我将使用 DP83TD555J-Q1 设计电路。

但是、DP83TD555J-Q1 目前可用的数据表未提供足够的信息。

您能否至少分享此 IC 的引脚排列或引脚图信息?

感谢您的支持。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeong:

    包含引脚映射信息的完整数据表需要根据保密协议共享。 我们可以通过电子邮件分享这些信息。  

    我们提供了 DP83TD555 EVM 用户指南、其中包含引脚映射信息。 您可以将其用作原理图设计的初始参考:

    --

    此致、

    林浩民