This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG721S-Q1:DP83TG721S-Q1 — 原理图审阅

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TG721S-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1620990/dp83tg721s-q1-dp83tg721s-q1---schematic-review

器件型号: DP83TG721S-Q1

尊敬的 TI 团队:
请查找以太网 DP83TG721S-Q1 的原理图以供查看、并在此分享您宝贵的反馈。

设计注意事项包括:

  1. 接口:SGMII
  2. 应用:1000BASE-T1 至汽车连接器
  3. 时钟源:25MHz 晶体 (CL = 8 pF)[考虑到杂散电容、原理图中是否有任何特定的 CL 公式可供使用]
  4. 启用 TC10 的配置。
  5. 需要启用唤醒功能

image.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amirthathaarani:

    您能否联系现场应用工程师? 我们将通过电子邮件提供反馈、并希望详细了解您的申请。

    谢谢、

    David