This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:是否可以在不使用 RIN0 通道的情况下仅使用 DS90UH948-Q1 的 RIN1 通道?

Guru**** 2844660 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UH948-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1620669/ds90ub948-q1-is-it-possible-to-use-only-the-rin1-channel-of-the-ds90uh948-q1-while-leaving-the-rin0-channel-unused

器件型号: DS90UB948-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UH948-Q1、DS90UB943A-Q1

串行器 DS90UB943A-Q1 和解串器 TI DS90UH948-Q1 结合使用。 943 的 DOUT1 引脚是否可以连接到 948 的 RIN1 引脚? FPD-LINK0 通道不可用;FPD-LINK1 通道是否可用于此连接? 谢谢你。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fei、

    允许使用上述连接 (943A FPD 端口 1 -> 948 FPD 端口 1)。

    好极了。

    插孔