This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108-Q1:确认 1.2V 用例

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXB0108-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1620735/txb0108-q1-confirming-1-2v-use-case

器件型号: TXB0108-Q1
主题中讨论的其他器件: TXB0108

尊敬的专家:  

客户担心使用 1.2V 至 1.8V/3.3V 作为 最小 VCCA 1.2V 用例。  特别是在高温度和低温度,这可能在不稳定的状态。  需要您帮助确认我们是否可以在 VCCA1.2 中使用 TXB0108 以实现 1.2V 至 1.8/3.3V 输出。

我们是否有关于高温和低温的报告? PLS 共享。 谢谢。  

此致、

张弗雷迪   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredy、

    TXB0108-Q1 支持 1.2V 至 1.8V/3.3V 电压范围、适用于–40°C 至 125°C 的汽车应用。 所有开关电路/电气电路均在 自然通风条件下的温度范围内捕获 、并可用作参考。

    此致、

    插孔