This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:BQ2050 DQ 信号

Guru**** 2909130 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2050, PCA9306, TXS0104E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1619984/pca9306-bq2050-dq-signal

部件号: PCA9306
主题中讨论的其他器件: BQ2050TXS0104E

你(们)好

我使用 MBITR 电池为设计供电。 该 MBITR 电池采用 TI BQ2050 锂离子电池电量监测计 IC。 我正在尝试从 BQ2050 读取 DQ 单线信号、但时间很难做到。

最初、我使用了 TXS0104E 电平转换器将该 DQ 信号连接到我们的 CPU 1.8V GPIO 引脚。 它工作过一次、然后 IC 继续吹气。 然后我使用了 PCA9306 I2C 电平转换器 IC。 但这也起作用了一次、然后熔断了。 现在、我想看看应该使用什么从 BQ2050 读取 DQ 信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、

    当您说设备工作过一次、然后被熔断时、这是否意味着 TX 或 PCA 设备在该过程中已损坏?  

    您是否有原理图和用例的图片?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tyler

    是、两个器件均已损坏。 我有 TXS 器件的原理图、请如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们仍在研究这一点、不久将作出答复。

    此致、

    插孔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、

    通信中是否存在可能发生争用的信号线在 A 侧推挽输出和 B 侧推挽输出输出中? 例如、A1 驱动为高电平、B1 驱动为低电平、同时通过 TXS 产生高电流路径?  

    对 B 侧连接器导致的 ESD 事件是否有任何敏感性?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tyler

    这听起来可能会发生一些事情 — 我们通过 A 侧发送命令、切换 GPIO 方向并等待 MBITR 发送响应。 我想,如果我们同时发送消息 mbitr 正在响应另一个消息,那么这种类型的事情可能发生。

    无 ESD 敏感性。

    此致

    Rashid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rashid:

    我们可以在 GPIO 方向切换时使用示波器捕获吗?  

    此致、

    Tyler