This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM84538:TPSM84538_Switching Frequency Setting

Guru**** 2828555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1619961/tpsm84538-tpsm84538_switching-frequency-setting

器件型号: TPSM84538

表 6-3 开关频率与 输出电压间的关系中提供了数据表中的开关频率设置、但是当使用+24V 输入时、是否有任何有关开关频率设置的信息?

您能告诉我、当输入电压为+24V、输出电压为+3.3V 时、开关频率的合适值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们将检查该问题、然后重新进行检查。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以借助 RT/SYNC 电阻引脚来设置开关频率。

    该器件可以在 RT 模式和 SYNC 模式下工作。 如果器件将在该条件下在 RT 模式下工作、则可以借助电阻器设置开关频率。

    如果器件将在同步模式下工作、则表示外部同步时钟、表 7.2 数据将有效、您可以选择相对于输出的开关频率。

    因此、您可以在 RT 模式下使用 24V 输入电压和 3.3V 输出电压、并根据所需频率调整输出电压。

    请您解决问题。

    此致、

    Manish