This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF410:在两个 DS100DF410 之间同步

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1618125/ds110df410-synchronizing-between-two-ds100df410

部件号: DS110DF410

您好团队

在我的系统中、我在两个不同的系统上有两个 DS110DF410 重定时器、如下图所示

image.png

 

主系统 A 驱动三个通道、而系统 B 驱动单个通道。

在每个系统中、DS110DF410 由其自己的 FPGA 配置。  

主器件发送命令并等待辅助响应。 有时可能由于 DS110DF410 未锁定而导致通信失败。

我的问题是:

  1. 如果我们使用两个重定时器、我们需要在两个重定时器之间保持一定的顺序。 这样我们就可以保护这两个系统。
  2. DS110DF4100 是否必须具有有效通信才能锁定(才能仅在数据存在后使 CDR 复位)?

此致、

Roey

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Roey、

    1.如果 DS110DF410 能够在稳定的信号下进行自适应,它将运行得最好。  我们经常建议、一旦已知信号稳定(例如插入 SFP 模块)、就会触发 CDR 复位、以触发对信号的重新调整。

    2. DS110DF410 在接收器上需要有效的数据,以获取 CDR 锁定。

    谢谢、

    Drew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复

    您的答案是明确的

    我还有两个问题

    1.如果重定时器达到锁定状态、然后输入丢失(无输入检测)几毫秒或更长时间。 重定时器是否保持配置、以便当输入恢复时、它将在没有 CDR 复位的情况下再次实现 CDR 锁定?

    2.重定时器能否承受输入信号、而重定时器没有电源?  

    我看到重定时器具有 ESD 保护、但绝对最大额定值指定了–0.5V 至 2.75V、不依赖于 VDD

    此致、

    Roey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有没有答复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Roey、

    1.当满足信号检测条件时、重定时器将尝试锁定到信号。  当它重新锁定到信号时、它也将再次进行自适应。

    2.是的,它可以承受输入信号而不通电。  输入信号应保持在绝对最大额定值范围内。

    谢谢、

    Drew