This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC813R-Q1:DP83TC813R-Q1 PHY 支持 MAC 滤波和速度带宽限制?

Guru**** 2912750 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TC813R-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1622925/dp83tc813r-q1-dp83tc813r-q1-phy-support-mac-filtering-and-speed-bandwidth-limitation

器件型号: DP83TC813R-Q1

您好、  

我是否可以知道 DP83TC813R-Q1 PHY 支持

1) MAC 过滤  

2) 速度带宽限制

 

此致、

K Prashanth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prashanth:

    MAC 过滤和速度带宽限制与 OSI 堆栈的第 2 层有关。 PHY 在第 1 层运行。 这些函数与 PHY 无关、而是与 MAC 层相关。 是的、如果 MAC 也支持、PHY 也可以支持。  

    谢谢、

    David