This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:电源时序

Guru**** 2911430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1623564/tusb4020bi-power-sequencing

器件型号: TUSB4020BI

尊敬的团队:

 

主动复位所需的电源时序? 如果是、VDD33 和 VDD11 的时序要求是什么

image.png

数据表中提供的信息与原理图检查清单之间存在矛盾。

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有两种情况:

    1:如果在 VDD33 之前 VDD 稳定、则 需要 GRST 上的 1uf 电容。

    2:如果   VDD33 在 VDD 之前稳定、则 GRST 应在 VDD 稳定后至少 3ms 内处于低电平、要么由外部信号控制、要么使用较大的电容 (>2uf (.

    好极了

    Brian