This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5146M2:TVP5146

Guru**** 2832565 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5146, TVP5146M2, TMS320DM368

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1623253/tvp5146m2-tvp5146

部件号: TVP5146M2
主题中讨论的其他部件: TVP5146TMS320DM368

如何将组件视频引入 TVP5146?

输出连接到何处(即 TMS320DM368ZCE)

 

sprui80.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramin

    如产品文件夹页面中所述、TVP5146M2 没有设计支持。  

    然而、查看可用的配套资料、我有以下意见。  

    * TVP5146M2 仅支持 480i、576i 的 YPbPr。   
    TVP5146 常见问题解答 应用手册中提供了有用的信息。  
      器件数据表的图 1-1 中提供了 YPbPr 连接

     *根据数据表(和之前提供的 EVM 原理图)、TVP5146M2 在 Y_[9:0]引脚上输出视频数据。

    * TVP5146M2 输出数据连接到  TMS320DM368 的 YIN[7:0]引脚。  EVM 使用 8 位模式、因此不连接 Y_[1:0]。 此外、EVM 使用多路复用器将多个源连接到  TMS320DM368

     产品网页中提供了几个应用手册、这些手册可能会对您有所帮助。  请参阅 https://www.ti.com/product/TVP5146M2 

    ——保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

    这个问题已经回答

    此致