This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8575C:PCF8575CRGER 是否可以提供 Vcc=+3.3V 的电压?

Guru**** 2912100 points

Other Parts Discussed in Thread: PCF8575, PCF8575C, TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1622824/pcf8575c-can-pcf8575crger-be-supplied-with-vcc-3-3v

部件号: PCF8575C
主题中讨论的其他器件: PCF8575TCA9535

我们想使用精确的 TI PN PCF8575CRGER 并与 LVCMOS33 连接、并以 VCC =+3.3V 的电压为其供电

这是 TI 的产品页面、下面是我们在产品中设计的确切 PN:PCF8575CRGER
www.ti.com/.../PCF8575C

数据表是我从 TI 产品页面获得的 2015 年 1 月版。
 

数据表清楚地指出、Vcco (min) 为 4.5V…
 

引脚和封装兼容的 PCF8575 TI 器件表明、它可由 Vcc=+3.3V 且电压低至+2.5V 供电。
 

以下 Google 搜索启用了 AI 功能,表示对于为 PCF8575C 提供+3.3V 电压的 PCF8575C 通常是受支持的: Google AI Search

另一个证据是、我们在硬件设计中的 PCF8575 在 Vcc =+3.3V 且 LVCMOS 电平下按预期运行。

那么、您能否告诉我们 PCF8575C 是否也可以提供 Vcc=+3.3V 的电压、LVCMOS33 逻辑电平是否正常工作?

是否有即将进行的数据表更新表明支持+3.3V?

顺便说一句,这里是另一个谷歌 AI 搜索,说明了同样的东西: Another_Google_ AI 搜索

我们确实需要 PCF8575C、因为它在电源有效后初始化为 tri 状态、而 PCF8575 在器件上电复位后初始化为高电平。

提前感谢您的 TI 支持。
Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hayashida-San,

    我们将很快跟进此问题。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Joel:

    PCF8575C 的额定 VCC (min)= 4.5V。 我在数据表中看不到任何表明它可在 3.3V 电压下使用的东西。  

    对于 3.3V 范围、我们需要切换到 PCF8575。  

    TCA9535RGER 是否可用作替代的 P2P 插件? 它具有相同的引脚排列和封装类型。 TCA9535 的 I/O 作为高阻态 CMOS 输入加电。 这些引脚将悬空、因此需要一个外部上拉电阻器。  

    我们还有 TCA9555RGER、它与 TCA9535RGER 是同一器件、但 9555 的每个 I/O 上都有内部 100k PU 电阻器  

    此致、

    Tyler