This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS221:这可以切换音频信号吗?

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1623311/tmuxhs221-can-this-switch-audio-signals

器件型号: TMUXHS221

您好、

 

我考虑将 TMUXHS221 用作 TLV320AIC3254IRHBT 音频编解码器输出端的音频开关(在输出引脚 LOL 和 LOR 处)。  该器件是否是双向的且能够以低噪声切换音频信号?

谢谢、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    THMUXHS221 是一款无源双向开关、因此多路复用器可通过数据表规格范围内的任何信号。 话虽如此、音频应用通常需要低 RON(该器件具有 3 Ω)、因此它应该能够传递音频信号而不会引入太多噪声。

    此致、
    Katy