This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:电源时序控制

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1620497/dp83869hm-power-sequencing

器件型号: DP83869HM

我已经 为 DP83869HM 设计了包含 3 个电源序列的原理图。  

 

VDDIO >> 3.3V >>  2.5V、1.8V 和 1.0V  

所有电源轨将在 3ms 内开启。  

问题是“是否为有效序列“?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Visweswara:

    为了阐明这一点、您将先启动 VDDIO、然后同时启动 2.5V、1.8V 和 1.1V、所有这些都有 3ms 的斜坡时间正确吗?

    这将违反数据表中 T2 的最短时间。 VDDIO 需要同时或在 2.5V 和 1.1V 电源轨之后斜升。

    我建议将 VDDIO 的上升与其他三个电源轨对齐、或略微延迟 VDDIO。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shane、  

    我现在改变了顺序。  

    VDDA2P5 和 VDD1P1 >> VDDA1P8 (1ms)>> VDDIO (0.7ms)

    这是一个当前的序列吗?

    谢谢、  

    Visweswara  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、回答正确。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    断电顺序中出现了什么问题?  如果我删除 1.0V 和 2.5V 电源保持 3.3V (VDDIO) 它会抛出任何垃圾值 吗? 或者所有电压轨将下降 1 毫秒 — 10 毫秒,它是否会在线路上抛出任何垃圾值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Visweswara:

    不需要断电序列、但一旦三个电源轨中的任何一个变为低电平、就应该会阻止 PHY 传输数据。 根据线路上的垃圾值、您指的是 MDI、MII 还是 SMI (MDIO/MDC) 线路?

    PHY 不应在断电时抛出错误的值、但是它会停止响应 SMI 总线并终止 MDI 上的任何链路。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我参考的是 MDI、MII 和 SMI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当所有电源轨都断电时、这些接口不应产生错误值。 如果没有 1V 电源轨、SMI 应停止响应、并且链路将在没有 2.5V 电源轨的 MDI 上下降。 如果 MDI 上没有链路、MII 就不会发出任何信号。

    此致、

    Shane