This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV18:需要了解引脚悬空

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: DS92LV18

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1623113/ds92lv18-need-to-know-about-floating-pins

部件号: DS92LV18

您好团队  
我正在使用 IC DS92LV18 IC、这里仅使用引脚 DIN[0-12]和 ROUT[0-1]的连接。 DIN 和 ROUT 的其余引脚保持悬空。 请进行检查、告知我们我是可以将此引脚悬空、还是需要连接到 GND 或 VCC。 连接下面的电路部分:

image.png

另外、请检查电路、因为需要对此进行任何修改  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sooraj:

    保持悬空的未使用 DIN 引脚在内部下拉。  如果未使用完整的 18 位有效载荷、则需要特别注意避免中断随机锁定特性。 这些未使用的位仍将被发送、因此为了使接收器保持随机数据锁定能力、必须注意不要出现未使用的位导致重复多次低电平到高电平转换 (RMT) 的情况。 为了避免这种情况、应将 LSB 输入端的位绑定为高电平(从 DIN0 开始)、并将 MSB 输入端的位连接为低电平(输入以 DIN17 结束)。

    ROUT 引脚也可以悬空。  

    阅读此应用手册以了解更多详细信息: https://www.ti.com/lit/ug/snla202/snla202.pdf?ts = 1772740025989 和 ref_url=https://www.253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FDS92LV18 

    此致、

    马特