This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3223E:用 MAX3223EIDBR 替换 TRS3223EIDBR (EOL)。

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3223E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1623276/max3223e-replacing-trs3223eidbr-eol-by-max3223eidbr

部件号: MAX3223E

TRS3223EIDBR (EOL) 和 MAX3223EIDBR 之间的规格有何差异?

当直接用 MAX3223EIDBR 替换 TRS3223EIDBR (EOL) 时、是否需要考虑任何事项?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hanno、

    它们之间没有区别。 它们是同一器件。 “MAX"器“器件旨在帮助匹配通用收发器名称、从而简化 AVL 和 BOM。

    因此、您的客户可以顺利切换至 MAX3223E。  

    此致、

    Ethan