This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1420:THVD1420\具有 TVS 选项的内部电路功能

Guru**** 3012730 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1622012/thvd1420-thvd1420-internal-circuitry-features-with-tvs-options

部件号: THVD1420

我们使用 MFR 器件型号 SP3485EN-L/TR 在我们其中一款采用 MBUS-RS485 接口的产品中、但我们在引脚 B 到 GND 线路中会遇到一些短路电流。
所以、您是否能够符合此器件型号的天气要求 如果是、在内部电路中使用内部钳位或 TVS 二极管、则提供 TVS/钳位二极管电平、如果您提供内部电路/方框图、将非常感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yashpal:

    这不是 TI 的一部分。 如果您要了解备选收发器、请在“9"中“中查看我们的收发器。 这些情况表明收发器中集成了浪涌保护功能。 下面是一个列表:

    https://www.ti.com/product-category/interface/rs VDD-485-SUR-422-B rs 收发器/products.html#2192=SURGE%20protection& 

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉给您带来 不便  
    我们使用 MFR 器件型号 在我们其中一款采用 MBUS-RS485 接口的产品中的 THVD1420、但我们在引脚 B 到 GND 线之间会遇到一些短路电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    别担心。

    是的、THVD1420 确实具有内部保护电路、可防止 16kV HBM ESD、12kV 接触、4kV EFT 等 但是、除了数据表中已有的内容之外、我们无法提供有关电路的任何更多信息。