This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:DP83867E 与 DP83869hm SGMII 模式

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867E, DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1620895/dp83867e-dp83867e-vs-dp83869hm-sgmii-mode

器件型号: DP83867E
Thread 中讨论的其他器件: DP83869HMDP83869

您好、我们有一个设计已从 DP83869hm 更改为 DP83867E、该设计以 4 线 SGMII 模式连接、没有 MDIO、系统无法工作、因此问题是我们是否需要更改任何软件驱动程序或支持新的 Phy? SGMII 总线是否存在差异?

我们并未仅使用 MDIO 硬件配置 (strap) 选项、DP83869hm 在相同的 4 线 SGMII 模式下运行良好、但 DP83867E 并非如此   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    您是否可以共享 867E 的固定带设置? Strap 配置错误可能会导致这种情况。

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADD1、ADD0 = 01

    ADD3、ADD2 = 00

    自动协商= 0

    RGMII RX0 偏斜= 0

    RGMII RX2、RX1 偏斜= 0、0

    RGMII TX1、TX0 偏斜= 0、0

    ANEG_SEL、RGMII TX0 偏斜= 0、0

    镜像启用、SGMII ENABLE = 1、1

    ...

    作为一项测试、我们使用了 USB 转 MDIO 开发板、可以与 PHY 通信、那么调制解调器 Mac 中是否需要更改软件驱动程序才能从 DP83869hm 更改为 DP83867E?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lee:  

    需要将驾驶员从 869 更改为 867。  
    另外、您所面临的具体问题是什么? 是否完全没有链路、ping 是否无法正常工作等?
    了解具体问题将有助于调试过程。  

    此外、我注意到已启用镜像模式。 这是否与 DP83869 设计一致?

    最后、如果您具有寄存器访问权限、可以检查寄存器 37h 吗?

    此致、
    j