This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS86A:LVDS 转 MIPI DSI 桥接器

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS86A, TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1622688/sn65lvds86a-lvds-to-mipi-dsi-bridge

器件型号: SN65LVDS86A
主题中讨论的其他器件: TFP410

您好:

 

我正在寻找一个能够将 LVDS-OLDI 转换为 MIPI-DSI 的 IC。 我发现桥接解决方案相当具有挑战性、因此我正在寻找任何解决方案、我目前正在研究的一种方法是从 LVDS-OLDI 转换为并行 RGB、然后再转换为 MIPI DSI。

 

芯片 SN65LVDS86A 看起来可能是一个候选位、但只处理 18 位、是否有 24 位选项? 该 IC 的数据表不清楚 D23:0 是什么。 我知道它们是基于图 10、但对这些信号没有明确的描述。 是否有任何方法可以获取更多信息?

 

如果该芯片不是实用的解决方案、您可能有没有 LVDS-OLDI 转 HDMI 解决方案?

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abraham:

    遗憾的是、我们没有什么东西可以输出 DSI 信号。  

    您提到 LVDS 至 HDMI 后、我找到了这个另一个 E2E 工单、似乎具有从 LVDS 转换为 HDMI/DVI 输出的解决方案和其他信息。 您能给它看看它是否能满足您的需求吗?

    https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1363801/ds90cr288a-lvds-rgb-to-hdmi/5209068?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=lvds%252520to%252520hdmi#

    此致、

    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Cameron。

    该芯片看起来不接受 LVDS、而是接受并行 RGB。 这可能对我来说,然而我的桥梁将是:

    LVDS-OLDI ->并行 RGB -> HDMI -> MIPI DSI

    这是相当多的转换、如果可能、我想尝试将其限制为 3。 您知道这会如何影响显示性能吗? 我还没有得到它,但我认为时间可能是一个问题。

    我想我之前偶然发现了 TFP410、我想我读到过这样的文章:此器件没有评估板、是一个较旧的器件、目前没有停产计划。 这是真的吗? 这可能会添加到新设计中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abraham:

    我同意、您概述的实施方案有很多转变。 信号完整性肯定会受到一些影响、但如果不测试类似的设置、我就无法确定。  

    除了转换次数外、另一个阻碍是我们没有输出 DSI 的器件。 您链中的最后一个环节是我们没有解决方案。 是用于显示 DSI 的唯一输入吗? 或者下游显示器是否有其他可用输入?

    另外、我认为我之前偶然发现了 TFP410、我相信我在某个地方读到、此器件没有评估板、是一款较旧的器件、目前没有停产计划。 这是真的吗? 这可能会放入新设计中。

    您说的是、该芯片没有 EVM、但看起来我在上一个回复中链接的工单有另一个工单、随附了 TI 内部用于该芯片的参考设计。 但是、如果器件未在 TI.com 上标记为 EOL、则可以在新设计中使用。

    此致、

    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Cameron、

    遗憾的是、显示屏仅包含 DSI。 制造商为我们提供了一个 IC、用于将 HDMI 转换为 DSI、因此这是另一种可能性、但会自动强制建立链。 到目前为止、我认为最简单的方法是从并行 RGB -> HDMI -> MIPI DSI、不过这需要更多的编码。 您有任何 HDMI 转换解决方案吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abraham:

    我知道、我认为您肯定需要使用 HDMI 转 DSI 转换器才能使其正常工作、否则我们就没有其他方法可以将视频转换为 DSI 格式。

    我们可能还有其他的 HDMI 解决方案、但我想先说明一下什么是视频源功能。 您的源是否只有 OLDI 输出、或者是否也有 RGB 输出(或任何其他输出)? 您是否使用特定 SoC 作为视频源或其他资源?

    此致、

    Cameron