This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1429:DE/RE 端口的下冲

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1623114/thvd1429-undershoot-of-de-re-port

器件型号: THVD1429

尊敬的技术支持团队:

在查看 DE/RE 报告的输入波形时、我们观察到一个波形在短时间(小于 10ns)内超过了最大额定值。

该持续时间可能太短、导致 IC 的体二极管或类似元件无法做出反应。 这是否仍然有问题?  

请参阅随附的波形。

Undershoot.pdf 

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TTD:

    这看起来不错、时间似乎很短、下冲也不会非常超出范围。

    - Bobby