This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826AI:DP83826A 信号的阻抗控制

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1622832/dp83826ai-impedance-control-for-dp83826a-signal

器件型号: DP83826AI

您好、
我来确认 DP83826A 数据表中所述句子的含义。

9.4.1.1 信号布线
*除非另有说明、否则所有信号布线都必须为 50 欧姆单端阻抗。

通常、应仅对 MDI 和 MII (RMII) 线路执行阻抗控制(对于 DP83826A、这意味着 TX_Dx、RX_Dx、TD_P/M 和 RD_P/M)。
实际上、您在“9.2.5 详细设计过程“一节中对此进行了介绍。

但是、除上述内容外、您还描述了“所有信号布线必须为 50 欧姆单端阻抗。 “。
我不确定哪个信号包含该“所有信号“。
您能否澄清上述“所有信号“的详细情况?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Machida-San:

    您刚才提到的内容适用于 MII 布线。 我为这个混乱而道歉。

    此致、

    j