This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS26C31T:ESD (HBM) 容差是多少

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: DS26C31T, SN65LBC172A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1622565/ds26c31t-how-much-is-esd-hbm-tolerance

部件号: DS26C31T
Thread 中讨论的其他器件: SN65LBC172A

您好:

DS26C31T 有多大的 ESD (HBM) 容差?
是否有任何其他 TI 器件与 DS26C31T 具有相同的功能但具有更高的 ESD (HBM) 容差?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hirano-San,

    与其他帖子类似、需要哪个确切的 HBM 等级? 是否有要求更改? 他们试图防范什么严厉的行为?

    DS26C31T 具有与'32 接收器相同的 HBM 额定值、即输入引脚上为 1.5k、输出引脚上为 1k。  

    我推荐 SN65LBC172A、其在驱动器输出和 GND 引脚上具有 12k HBM、所有其他引脚上具有 5k Ω。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ethan、

    感谢您的答复。
    它们没有任何具体要求。 他们只是希望获得比 DS26C31T 更好的 ESD 性能、因为他们在使用 DS26C31T 的当前设计中遇到了一些 ESD 问题。

    此致、

    K.Hirano