This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0304:断开电源时建议使用 TXU0304 输入电平

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1622211/txu0304-txu0304-recommended-input-level-when-disconnecting-supply

器件型号: TXU0304

在 TXU0304 的数据表中、特别提到了当器件部分关断时电源域之间的隔离。

9.3.5 VCC 隔离和 VCC 断开
当任一电源<100mV 或处于悬空状态(在建议的工作条件下与辅助电源断开连接)时、该器件的输出会被禁用并进入高阻抗状态。  建议在悬空(断开连接)任一电源之前、使输入保持低电平 。

当与输入相关的域关闭时、输入处于高电平有什么影响? 如果高 GPIO 与电源电压轨一起下降、这是否有区别?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、 如果 OE 引脚设为低电平、但当相关电源域关闭时、输入仍为高电平、它是否会影响建议的工作条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我们仍在研究这一点、并将很快作出反应。 谢谢!

    此致、

    Josh