This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS250DF230:需要帮助进行眼图捕捉

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1622732/ds250df230-need-an-assistance-for-helping-the-eye-capture

部件号: DS250DF230
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

您好:

我们将在我们的设计中整合 DS250DF230RTV 重定时器、并打算使用 Sigcon 架构执行眼图捕获。

目前、我们没有 EVM 和 USB2ANY 适配器。 我们如何在此硬件配置中执行眼图捕获? 此外、我们还遇到了一个问题、即 Aardvark I2C 适配器无法将重定时器芯片检测为从器件。

您能否提供有关这些问题的正确设置和故障排除步骤的指导?

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sankar:

    遗憾的是、SigCon Architect 无法与 Aardvark 配合使用。 SigCon Architect 仅在 PC 和器件之间具有 USB2ANY 接口时正常工作。  

    SMBus 寄存器读取/写入可以通过 ArdCARTH I2C 完成、无需使用 SigCon Architect GUI。 请确保通过 1kΩ 将 EN_SMB 拉至 VDD、READ_EN_N 保持悬空以启用 SMBus 从模式。   

    此外、您还可以通过 SMBus 读数重建眼图张开度监视器。 请参阅  数据表中的 8.3.10.3 眼图张开度监视器。 我们通常不这样做、所以我们一方的支持将受到限制。  

    此致、

    Charles