This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10034:需要 TLK10034EVM 的原理图

Guru**** 2895600 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1622699/tlk10034-need-schematic-of-tlk10034evm

部件号: TLK10034

尝试查找 TLK10034EVM 的原理图 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    请参阅 TLK10034 EVM 用户指南。 原理图从第 17 页开始。  

    此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Charles、

    似乎这是测试/子卡。 它还可以连接到其他哪些电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dajon、

    该电路板用于对 TLK10034 器件进行快速原型设计和评估。 所有数据信号均引出至高速侧的 SMA/SFP 连接器、以及低速侧的 Samtec SEAF 板对板连接器。  

    典型用例包括连接网络处理器或 MAC 以跨背板切换 ASIC 或连接到光学收发器。

    您可以通过可用的接头和连接器将此评估板连接到您的系统、以评估特定应用中的器件性能。
    此致、
    Charles