This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD33:SN65HVD33 和 SN65HVD30 是否共用一个芯片?

Guru**** 2923960 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD33, SN65HVD30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1622801/sn65hvd33-do-sn65hvd33-and-sn65hvd30-share-a-die

部件号: SN65HVD33
主题: SN65HVD30 中讨论的其他器件

SN65HVD33 和 SN65HVD30 均具有数据表。 它们是否共用同一个硅片? 是/否足以满足我的需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、以赛亚、

    感谢您在 E2E 上联系我们。

    很遗憾、此信息受保密协议保护、因此我无法披露此信息。 如果您在这两款器件之间有其他技术问题、请告诉我、我可以为您解答。

    此致、

    Ethan