This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD321:波形特性

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1622226/esd321-waveform-characteristics

器件型号: ESD321

您好的团队、

关于数据表(第 6 页)中的图 5-3 和图 5-4 中显示的波形特性 (8kV IEC 61000-4-2 钳位电压波形、从 I/O 引脚到 GND)、它们是否在工作空气温度 (TA) 范围(–40 至+125°C) 内有显著变化?

例如、如果在+25°C 处测量这些波形、则在–40°C 和+125°C 处、应用后立即的钳位电压(约 50V)和应用后 50ns 的衰减电压(约 7V)会如何变化?

https://www.ti.com.cn/lit/ds/symlink/esd321.pdf

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Qi:

    您是否要求整个温度范围内的钳位电压变化?

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用此图来估算整个温度范围内的峰值功率和峰值电流降额变化。

    此致、

    Bryan