This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD451:替换 IC 建议(ESD 二极管)

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD451

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1622471/esd451-replacement-ic-recommendation-esd-diode

部件号: ESD451

您好团队:

目前、我的客户正在为以下器件寻找替代 IC。

您能给我提供以下器件的适用建议吗?

ESD451 是否是一个不错的选择(来自交叉参考搜索)?

谢谢你。

规范

产品类型

限制

二极管、20kV、5V
是否是双向的

PESD5V0HS-SF

Nexperia

PS05TBEL2D

KEC

CESD0603UC5VB

创建

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jade:

    PESD5V0HS-SF 最佳交叉点为 ESD451DPLR。 我们对浪涌脉冲和 ESD 冲击具有更好的评级。 我们的钳位电压会更差一些、因此请检查下游 IC 以查看它是否可以处理它。 电容在竞争器件中也更好。

    PS05TBEL2D 最好的十字是 ESD451DPLR。 我们对浪涌脉冲和 ESD 冲击具有更好的评级。 我们的钳位电压也稍好一些。 竞争对手电容稍好一些。

    CESD0603UC5VB 最佳十字线为 ESD451 DPLR。 我们对浪涌脉冲和 ESD 冲击具有更好的评级。 竞争对手的钳位电压相当高、因此我们是一个更好的选择。 竞争对手电容在列表中的所有器件中是最好的。

    此致、

    Bryan