This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1431-Q1:SBC 将在 FW 下载期间复位 MCU。 快速模式能够&&39;t work。

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1621040/tlin1431-q1-sbc-will-reset-mcu-during-fw-download-fast-mode-can-t-work

器件型号: TLIN1431-Q1

尊敬的团队:

客户使用 SPI 模式、最初 MCU 内部没有固件。

上电后、他们希望将固件下载到 MCU 中、但 TLIN1431 会由于 WD 而复位 MCU。 由于没有 FW、他们无法使用 MCU 将 TLIN1431 控制为快速模式。

但是、如果他们再使用一个 MCU 来控制 TLIN1431 的 SPI、则在工厂生产过程中会有点复杂且成本高昂。

你有什么建议吗?

谢谢!
Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marc、

    客户可以 根据需要临时禁用/选择以下任何模式、或在上电时扩展 WD。

    因此、MCU 可以启用 SPI、然后在固件下载完成后通过 SPI 寄存器重新启用 WD。谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    您建议需要 MCU 通过 SPI 控制 SBC。

    但是、我们遇到的问题是 MCU FW 为空/在上电之前未下载、客户无法通过 SPI 更改模式。 然后、WD 将会工作并发出复位信号、这可能会导致固件下载失败。

    其他客户如何将该器件用于大规模生产?

    谢谢!
    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marc、

    是的、您能否通过将 EN 保持在低电平/强制进入睡眠模式来防止器件在启动时进入待机/正常模式 、然后根据需要驱动为高电平? 谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    恐怕无法正常工作。 用于进入睡眠模式的 EN 引脚仅适用于引脚控制模式。 但客户使用 SPI 模式。

    对于兼容设计、从引脚控制模式更改为 SPI 模式、硬件成本会很大。

    谢谢!

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Marc、

    遗憾的是、在这种情况下、我可以想到的唯一其他可靠解决方案是隔离复位。

    即、在 nRST 引脚和 MCU RESET 之间使用一个 0 欧姆电阻器、在生产中填充 0 欧姆电阻器并在出厂刷写期间取消填充、谢谢。

    此致、

    Michael。