This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN3414:上拉或下拉

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1622233/tcan3414-pull-up-or-pull-down

器件型号: TCAN3414

您好、

连接到 SDHN、STB 和 TXD 引脚的内部上拉或下拉电阻器的值是多少?

此致、

Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie:

    它可以确保输入引脚不悬空、默认情况下使器件保持在低功耗模式、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael-San、

    感谢您的支持。

    我很抱歉我的英语不够。

    我想知道内置电阻值的规格 (Xohm)、而不是电阻的作用。

    此致、

    Nishie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nishie-san:

    这 可以 使用各自的 IIL 规格 (R = V/RF IIL) 进行估算。 即、TXD –200 至 20uA 意味着 18k 至 180k Ω、STB –20 至 2uA 估计 180k 至 1.8M Ω、SHDN –2 至 2uA 估计 1.8M Ω、谢谢。

    此致、

    Michael。