This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:内部拉电阻器

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1622558/dp83822if-internal-pull-resistors

器件型号: DP83822IF

您好 TI、

1) 在 snls505g 中、表 6-1 和表 6-2 之间存在关于内部拉电阻器状态的差异、例如表 6-1 中的 nRESET 具有 PU、但表 6-2 中没有。

目的是否可能是表 6-2 显示了 nRESET 之后的拉电阻器状态、表 6-1 显示了 nRESET 之后的拉电阻器状态? 例如、在上电或软件复位期间、或者当 nRESET 引脚保持低电平时、nRESET 引脚没有上拉电阻器、但是一旦退出复位、该引脚上就有一个上拉电阻器?

image.png

image.png

是其他引脚、二者之间有相似的差异。

 

2) 该部件是否可以无限期地保持在 NRESET 中,而不会造成不必要的功耗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bernhard:

    1.在 PHY 上电时、RESET_N 引脚将具有内部上拉电阻。 对于 NORMAL 和 RESET 状态都是如此。 在表 6-2 中、RESET_N 保留为空白、因为假设 RESET_N 信号被外部因素拉低(从而导致复位条件)。  

    [引用 userid=“144151" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1622558/dp83822if-internal-pull-resistors ]的目的可能是表 6-2 显示了 NRESET 期间的拉电阻状态和表 6-1 在 NRESET 之后的拉电阻状态?
    • 表 6-2 中的所有其他引脚都是如此。 下表显示了复位期间引脚的状态、而 6-1 显示了正常运行期间(复位后)引脚的状态。

    2.复位没有最大限制、因此 DP83822 可以无限期地保持在复位状态。  在此状态下、功耗应保持相对恒定。

    此致、

    Shane