This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232E:请告知我们 MAX3232EIPWRQ1 和 AMP;MAX3232EIPWR 之间的区别

Guru**** 3003130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1622348/max3232e-please-advise-us-the-difference-between-max3232eipwrq1-max3232eipwr

部件号: MAX3232E

您好、

 

对于我们的新项目,我们需要知道这两个 MPNS 之间的区别, PLS 支持.

 

项目

描述

Mfg_Description

MPN

HGJDH-CH00021

3V 5.5V 2/2 250Kb/s 全双工 16-TSSOP AEC-Q100

德州仪器 (TI

MAX3232EIPWRQ1

HGJDJ-CH00128

VER、3V 5.5V、2/2250Kb/s、全双工、 16-TSSOP

德州仪器 (TI

MAX3232EIPWR

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    末尾的“Q1"后“后缀表示它是经过额外测试的汽车级器件。 请参阅每个器件的数据表以进行完整分析。 还可以将 OPN (MPN) 输入我们的质量、可靠性和封装数据库、然后返回该器件的特定报告:

    https://www.ti.com/quality-reliability-packaging-download/ 

    除了测试差异外、它们在功能上是相同的。  

    此致、

    Ethan