This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6416A:TCA6416APWR

Guru**** 3002320 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9554A, TCA9555, PCA9554, PCF8574, TCA9554, PCF8574A, PCA9554A, PCA9555, PCF8575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1621933/tca6416a-tca6416apwr

器件型号: TCA6416A
Thread 中讨论的其他器件: PCF8574、 TCA9554、TCA9554A 、TCA9555、 PCF8574A、 PCA9554A、 PCA9555、PCA9554 、 PCF8575

EMESR-04-IO EXP.pdf 

我在设计中使用 TCA6416APWR I/O 扩展器。 一些 I/O 引脚未被使用、因此我计划将它们保留为 NC(未连接)。

请查看随附的设计并确认所有连接是否正确。

关于引脚 1 (INT):我已经在该引脚上放置了一个上拉电阻器。 由于我要将该中断信号连接到 FPGA 组、因此我设置了上拉电阻可选。 请确认该上拉电阻器是否足以实现正常的中断操作、或者该配置是否可能导致任何功能问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prajesh、

    U83 - TCA6416APWR

     

     

    检查

    状态?

    注释

    在电源电压范围内?

     很好

    PCA 设备 — 2.3 V - 5.5 V

    TCA 器件 — 1.65V 至 5.5V

    TCAL 器件 — 1.08V - 3.6V

    本地去耦电容器

    很好

    通常、在 VCC 上放置一个 0.1uF 电容器、并尽可能靠近器件

    验证原理图引脚排列是否与数据表引脚排列相匹配

    很好

     

    检查原理图中的 SDA 和 SCL 线网上是否存在上拉电阻器。

    验证

     

    配置为输入的未使用 GPIO 引脚通过电阻器偏置到 VCC 或 GND

    验证

    TI 的大多数 IO 扩展器产品系列在 p 端口引脚上不包含内部上拉电阻器;PCF8575、PCF8574、PCF8574A、TCA955|PCA9555、PCA9554|TCA9554 的例外情况。 和 TCA9554A|PCA9554A、因此可保持悬空。

     

    另一种方法是在器件上电后、可以将任何未使用的 P 端口引脚设置为输出(设置为高电平或低电平无关紧要)。

     

    TCAL 敏捷 IO 扩展器还能够启用内部 PU 或 PD 电阻器。

    配置为输出的 GPIO 引脚必须从外部受到电流限制

     验证

    即、推挽输出从 VCC 拉取电流或将电流灌入 GND。 确保不要将输出直接连接到 VCC、GND 或可能与推挽输出争用的另一个输出端。 否则、ABS/ABS IOL 可能不受限制、并且可能超过 IOH。 可能导致永久损坏的器件的最大条件。

    除非使用 I2C 开关或 I2C 多路复用器来解决冲突、否则总线上的器件地址是唯一的

    很好

    仅 1 个器件

    如果器件有一个/RESET 引脚、则在上电后将引脚偏置为高电平(最好使用上拉电阻器)。

    很好

    4.99k 至 3.3V

    如果器件具有/INT 引脚并且使用了/INT 引脚、则将该引脚连接到上拉电阻器。

    验证

    /INT 引脚是开漏输出引脚。 它需要一个用于逻辑高电平的上拉电阻。  

    如果 FPGA 将提供此功能、 则不需要 PCB 上的外部上拉电阻。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一些 I/O 引脚未被使用、因此我计划将它们保留为 NC(未连接)是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prajesh、

    如果未使用 I/O 引脚、建议将这些 I/O 连接到上拉或下拉电阻器、以防止输入悬空。  

    如果 PCB 上的空间受限、您可以保持 I/O 悬空、并通过配置寄存器将其配置为输出方向。  

    此致、

    Tyler