This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1472-Q1:设计确认

Guru**** 3002450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1622557/tcan1472-q1-design-confirmation

器件型号: TCAN1472-Q1

尊敬的专家:  

 

请帮助确认以下设计问题。 谢谢。  

  1. 我们是否有具有 TCAN1044 的 P2P SIC CAN PHY、是 1472? 当使用 TCAN1472 SOP 时?
  2. 从硬件设计的角度来看、该设计是 Sam 还是不适用于 TCAN1044 和 TCAN1472?  

此致、

张弗雷迪  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredy、

    是 TCAN1472 可正常工作(也可在线提供)、无需更改硬件设计、谢谢。

    此致、

    Michael。