This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1057A-Q1:通信速率问题

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1057A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1622393/tcan1057a-q1-the-communication-rate-issue

器件型号: TCAN1057A-Q1

您好、

当我使用 TCAN1057A-Q1 芯片来开发 PCAN 时、该芯片的运行速度只能达到 4M、无法达到预期

 在 5M 及以上的位置进行通信。 在测试过程中、4M 速度通信波形边缘缓慢、

芯片规格规定、它支持高达 8M 的电流。 在相同的测试环境中更换 NXP 芯片

 正常工作、并且在测试期间通信波形边沿正常。 是否存在任何相关情况或

 可能的原因是什么?

下面是我们的原理图:

151606d3e5a5b80df3ce1189352bd9d7.jpg

以下是 4Mbps 速率条件下的波形:

  1. RX;
  2. TX;
  3. Canh;
  4. CANL

d25f2798bbb8c1bd3c1a2f0bc2639216.jpg

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张:

    无已知相关案例。 不过、可能的原因很可能是数据表 8.2.2.1 中所述的总线拓扑所致。

    请帮助您确认 8.2.2.1 中的哪个因素适用于您的情况、同时显示 5M 及以上波形(我们的波形与显示哪个边沿较慢的竞争产品 — RXD? CANH / CANL?) 澄清一下。 如果是 RXD、则可以减小 100 欧姆串联电阻以进行确认。

    另外请注意、CMC 通常应放置在更靠近 IC 引脚的位置、类似于数据表的图 8-7、谢谢。

    此致、

    Michael。