This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041 功耗

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1621330/tusb8041-power-consumption

主题中讨论的其他器件:TUSB8041

您好、

我们使用连接到 ARM CPU SS 端口的 TUSB8041。 我们发现、TUSB8041 集线器在上电后消耗,仅连接上电端口时,未连接下行器件 — 0.51W (0.08A@3.3V 和 0.225A@1.1V)。  当 USB 集线器重置线路时、干扰下降 70mW。  只有当 CPU USB I/F 通过 Linux 解除绑定时、消耗量才会显著下降、并且最小。

  1. 这种消耗是否合理? 我倾向于这样假设,因为我已经注意到另一个涉及这在 E2E 帖子 与相同的数字,我们观察
  2. 是否有任何选项可将集线器设置为挂起模式? 数据表提到了“附加特性配置寄存器“、但该寄存器只能选择 通过其他引脚启用暂停状态读取、而不能实际控制它。

感谢您的支持、
Jhon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jhon Q:

    您的问题已重新分配给相应的部门。

    请期待他们的反馈。

    谢谢

    此致

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好   Anastas :

       

    此消耗品是否合理? 我倾向于这样假设,因为我已经注意到另一个在 E2E 帖子 与相同的数字,我们观察

      当 GRST 较低时、1.1V 电源电流约为 230mA。  

    是否有任何选项可以将集线器设置为暂停? 数据表提到了“附加特性配置寄存器“、但该寄存器只能选择 通过其他引脚启用暂停状态读取、而不能实际控制它。

    通过 对任何集线器设备进行 USB 推荐、客户可以强制集线器挂起。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的回复、您是否能够共享用于强制使用集线器的 USB 命令?

    非常感谢、

    Jhon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SetPortFeature (PORT_SUSPEND) 用于强制任何集线器端口进入挂起模式。

    此致

    Brian