This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG721S-Q1:使用该 PHY 芯片与 GNSS 接收器建立时间戳

Guru**** 2826195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1619794/dp83tg721s-q1-using-this-phy-chip-for-timestamping-with-gnss-receiver

器件型号: DP83TG721S-Q1

您好、

我想知道这个 phy 芯片是否采用 GPS/GNSS 1pps 信号作为时间戳?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishik:

    是的、PHY 可以为信号的上升沿添加时间戳。  请参阅 数据表的第 7.3.1.3.2 节。

    谢谢、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在数据表中找不到该部分。 您能否分享其中提到的数据表、以及在哪里可以找到此芯片的引脚详细信息? 我没有看到有关该芯片引脚的任何详细信息。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishik:

    在此处申请获取数据表

    谢谢、

    David