This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:SN65DP159 布线长度(最大值/最小值)

Guru**** 2870640 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1617070/sn65dp159-sn65dp159-trace-length-max-min

器件型号: SN65DP159

尊敬的先生:  

 

什么是 CPU 到 SN65DP159 布线长度(最大值/最小值)以及 SN65DP159 到 HDMI CONN。 布线长度(最大值/最小值)?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    支持的最大布线长度将受到布线阻抗、长度匹配、过孔数量等的影响、因此很难根据最佳实验室测试来保证特定的实际布线长度。

    对于输入布线长度、假设 6Gbps 时损耗为 0.8dB/in、布线长度可以为 15 英寸。  输出布线长度为 1in。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    我们对最小布线长度要求有疑问。

    因此、我们希望支持 HDMI 2.0、并且 DDI 布线长度从 CPU 到 SN65DP159 的距离最大为 1123mil

    使用 SN65D159 是否存在任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、  

    他们的 DP159 到 HDMI 端口布线长度是多少? RX 侧的 1123mil 非常短。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:  

    由于、您没有定义布线长度的最小值。

    你有什么评论吗? 我们需要支持 HDMI 2.0。

     非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    没有定义的“最小“布线长度。 这取决于接收器侧的损耗量。  

    损耗取决于电路板材料、布线长度和信号速度。 什么是 电路板材料? 是 FR4 吗?  

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:  

    他们的 DP159 到 HDMI 端口布线长度是多少? RX 侧的 1123mil 非常短。  
    [/报价]

    从 DP159 到 HDMI 连接器的布线长度约为 190+68.8=258.8mil

    这种情况可以吗?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
     电路板材料是什么? 是 FR4 吗?  [/报价]

    尊敬的 J:  

    它是 IT-158

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、  

    中的 1 肯定比典型用例短得多、但只要客户将转接驱动器模式的 EQ 设置保持为低电平或使用重定时器模式、就不应该有任何问题。  

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:  

    请帮助查看放置位置和原理图、非常感谢!

    e2e.ti.com/.../SN65DP159_5F00_for-Sean-review_5F00_20260225A.pdfe2e.ti.com/.../B0781V100_5F00_0224.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sean

    请参阅随附的原理图审阅注释、我可以使用初始 DP159 放置。

    e2e.ti.com/.../SN65DP159_5F00_for-Sean-review_5F00_20260225A_5F00_TI_5F00_Reviewed_5F00_02252026.pdf

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    感谢您的评论。 请查看新原理图(如果正常)。  

    非常感谢!

    1. ESD 钳位电压过高、使用钳位电压较低的 ESD、例如 PUSB3FR4【客户】、会产生什么影响?
    2. Q137 的用途是什么?【客户】EC 至 DP159 I2C 电平转换。

    e2e.ti.com/.../SN65DP159_5F00_for-Sean-review_5F00_20260302A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    ESD 钳位电压过高、使用钳位电压较低的 ESD、例如 PUSB3FR4【客户】、会产生什么影响?

    如果 ESD 钳位电压过高、则 ESD 二极管在 ESD 事件期间不会钳位、所有 ESD 能量都将损坏 DP159。

    我也可以使用最新的原理图。

    谢谢

    David