This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP7002:TVP7002 的 I2C 配置

Guru**** 2867140 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP7002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1621732/tvp7002-i2c-configuration-for-tvp7002

部件号: TVP7002

您好、

我 ISI 的团队正在寻找人来支持我们使用 TI 的 TVP7002 进行 CVBS 输入视频信号配置。 我们现在可以与芯片进行 I2C 通信、但在如何适当配置芯片方面找不到任何在线支持。 是否有人可以支持我们配置此芯片和/或模拟视频?

 

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Carolina、

     查询的分配错误。

    重新分配线程时、请预计会有一些延迟。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Carolina、TI 不为该产品提供设计支持。