This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN55LVCP22A-SP:适用于 SN55LVCP22A-SP 的 IBIS 模型

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: SN55LVCP22A-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1620414/sn55lvcp22a-sp-ibis-model-for-sn55lvcp22a-sp

部件号: SN55LVCP22A-SP

您好、

请共享 SN55LVCP22A-SP 器件的 IBIS 模型。

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charan:

    请使用此模型: https://www.ti.com/product/SN65LVCP22#design-tools-simulation

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    非常感谢您的快速答复。 我们尝试使用此模型进行仿真 、  并观察到+/–600mV 的电压摆幅、如下图所示。

    根据数据表、75 Ω 负载时的最大差分输出电压为 475mV。

    1.没有提到 100 欧姆负载下的差分输出电压。 请确认 100 欧姆负载下的最大差分输出电压是多少?

    2、此交叉点开关的输出电流为 100 欧姆负载?

    3.请确认可用的 IBIS 模型是否正确。

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charan:

    请参阅下图、了解 VOD 与 RL 的关系:

    假设运行条件为典型、此器件的输出电流将约为 5mA。

    如何连接 IBIS 模型? 您测量的是 100 欧姆负载吗?  

    此致、

    马特