This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS16EV5110A:适用于 DS16EV5110A 上未使用的 CML (TMDS) 输入

Guru**** 2988520 points

Other Parts Discussed in Thread: DS16EV5110A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1621772/ds16ev5110a-for-unused-cml-tmds-inputs-on-the-ds16ev5110a

部件号: DS16EV5110A

应如何处理 DS16EV5110A 上未使用的 CML 输入?

是否可以将未使用的 CML (TMDS) 差分输入对保持悬空(未连接)?
–引脚是否需要上拉‑Ω 下拉或上拉‑Ω 上拉电阻器?
如果是、应该使用多大的电阻值?
“+"引“引脚是否需要一个上拉‑Ω 下拉或上拉‑Ω 上拉电阻器?
如果是、应该使用多大的电阻值?

受影响的引脚:C_IN‑/+、D_IN[0:2]‑/+

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的松尾山:  

    可以将未使用的引脚保持悬空状态。  

    此致、
    j