This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:12G SDI 转 TMDS 转换器解决方案

Guru**** 2912410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1621744/lmh1297-12g-sdi-to-tmds-converter-solution

部件号: LMH1297

客户希望开发能够处理 12G SDI 信号的监控器。
系统必须接收 12G SDI 信号、将其转换为 HDMI 信号并进行处理。
虽然我们公司已经有一个使用 FPGA 显示 12G SDI 信号的显示器、但正在开发的型号需要将 12G SDI 转换为 TMDS 并将其连接到现有的显示器。

我想问一下是否有类似 Semtech GS12170 这样的解决方案、或者是否可以结合 TI 的多个芯片组来实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    SDI 视频模式是单端同轴电缆介质、视频帧格式与 HDMI TMDS 信号截然不同。 遗憾的是、我们的产品系列中没有能够支持这种转换的解决方案。 但您可能能够使用 FPGA 支持该协议转换。

    谢谢

    David