This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5USBC41:在高达 5 次谐波或以上的频谱范围内请求插入损耗。

Guru**** 2914110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1617946/ts5usbc41-request-insertion-loss-across-frequency-spectrum-up-to-5th-harmonics-or-beyond

部件号: TS5USBC41

我们想回顾一下 USB2.0 freq @ 240MHz、480MHz、720MHz、1200MHz ...不同谐波的插入损耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jun、

    数据表包含 240MHz 的插入损耗、但不包含其他频率的插入损耗:
      

    我将查看是否有其他频率的数据、如果找到、则进行更新。

    谢谢您、
    Arya  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arya:

    是否可以共享涵盖这些不同频率的插入损耗曲线? 我知道这可能不在数据表中、但我们是否可以在某个位置保存此仿真数据?

    谢谢、

    Parker  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parker:

    您能否验证客户为什么需要此类数据? 该器件的 EVM、该器件是否可用。

    我 当前正在 查找插入数据、但无法保证是否有插入损耗曲线布线。

    谢谢您、
    Arya    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arya:

    我相信他们已经有适用于该器件的 EVM。 他们需要这些数据才能完全验证他们正在考虑迁移到的器件。 由于这是一个公开的论坛、所以如有需要、我必须推迟到 6 月才公布更多的资料。

    谢谢、

    Parker  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arya:

    您能否让我知道您是否能够找到插入损耗曲线数据?

    谢谢、

    帕克·格雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Parker:

    遗憾的是、我找不到插入损耗曲线图。 但是、如果有任何可提供的数据、我仍在等待提供信息。

    谢谢您、
    Arya