This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB927Q-Q1:将 ds90ub927 与 iMX95(或类似器件)配合使用

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1621549/ds90ub927q-q1-using-ds90ub927-with-imx95-or-similar

器件型号: DS90UB927Q-Q1

您好!

我们要使用 iMX95 (NXP) 的 LVDS 输出将其连接到 DS90UB927 串行器、以便其最终到达 LCD。

为此、我们按照以下流程进行操作:“iMX95 -> LVDS 接口-> DS90UB927 串行器-> FPD-link III 接口-> DS90UB926 解串器-> LCD“。

我们对“iMX95 -> LVDS 接口-> DS90UB927 串行器“路径有疑问、因为我们知道流程的其余部分运行良好。

具体来说、产生疑问的原因是 LCD 只有 480x272、我们使用的像素时钟为 10.8MHz。 我们知道 DS90UB927 串行器支持该功能(支持范围[MX95 5MHz、])、但我们不知道 85MHz 是否支持该功能。 有人知道吗?

谢谢、
Daniel。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    从 FPD-Link 的角度来看、DS90UB927-Q1 串行器将接受标准 LVDS 格式、特别是:

    4 个通道、允许 RGB888(24 位)、这些通道最终会是 UB926 处的 LVCMOS 并行接口(确认这部分是可行的)。

    对于 iMX95 NXP 处理器、如果 NXP 能够在 RxCLKIN +/-上生成所需的 10.8MHz、则这个问题将是个问题、我无法在 TI 端看到。

    您还可以仔细检查 iMX95 格式是否使用 MSB/LSB:

    此致、

    Miguel