This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4-Q1:支持安全通信协议

Guru**** 3003130 points

Other Parts Discussed in Thread: AM263P4-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1619588/am263p4-q1-safe-communication-protocol-support

器件型号: AM263P4-Q1

是否有可用于安全协议(如 FSoE、PROFIsafe 或 CIPsafety)的参考软件?  
在不合规范的情况下、我们如何将其/它们集成到 AM263P4-Q1 固件中? 我们需要符合 SIL-3 的系统。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有这些都可通过第三方栈提供商公司获得支持。 有关更多详细信息、请联系您的 TI 销售团队。 谢谢。

    Han