This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550-Q1:TCAN4550 IBIS 模型

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1621631/tcan4550-q1-tcan4550-ibis-model

器件型号: TCAN4550-Q1
主题: TCAN4550 中讨论的其他器件

您是否有适用于 TCAN4550 的 IBIS 模型?  如果可能、我想使用 CAN 总线引脚和 SPI 总线引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编号  遗憾的是、我没有该器件的 IBIS 模型。

    此致、

    Jonathan