This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1221:TLK1221–间歇位错位

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK1221EVM, TLK1221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1616113/tlk1221-tlk1221-intermittent-bit-misalignment

部件号: TLK1221

TI 团队大家好、

我正在使用 TLK1221EVM、面临间歇性数据对齐问题。 感谢您的指导。

我的设置:

  • 在原始 10 位模式 (SYNCEN = LOW) 下使用 TLK1221

  • 只有 TD[2:0]被主动驱动

  • 剩余 TD[9:3]连接至 GND

  • PRBSEN = LOW

  • RBCMODE = LOW

  • 使用外部 100MHz 振荡器 (50ppm)

  • 时钟源和 TLK1221 当前由单独的电源供电

  • 正在测试内部环回

发现的问题:

  • 有时、RD[2:0]正确匹配 TD[2:0]。

  • 有时、在下电上电后、接收到的数据出现位移位(未对齐)。

  • 经过多次下电上电后、对齐最终变为正确。

  • 由于 TLK1221 没有复位引脚、因此需要完全下电上电才能恢复。

    附加测试(使用 EVM JMP6):

    要排除低转换密度、请执行以下操作:

    • 模块 EVM 上的 JMP6

    • 开着车 所有 TD[9:0]都具有不同的数据模式

    不过:

    可以观察到相同的间歇性错位情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

     

    感谢您清楚地说明了测试设置和观察到的问题。

     

    TLK1221 预计使用 K28.5 同步帧来正确对齐字节边界。 因此、预计您所观察到的接收位移数据问题将会出现。 接收器侧解串器会根据它建立的任何初始边界将串行流转换为 10 位并行字、这可能与发送器的字边界相匹配、也可能不匹配。

     

    此致、
    Charles