This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:TCA9803 I2C 问题

Guru**** 2939090 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9406, TCA9803, TCA9416, TS5A3160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1620220/tca9803-tca9803-i2c-issue

部件号: TCA9803
Thread 中讨论的其他器件: TCA9416、TCA9406、 TS5A3160

我们使用 TCA9803 来实现从 3.3V(B 侧)到 1.2/1.8V(A 侧)的 I2C 电平转换、但 I2C 侧波形异常、尤其是在低电平状态出现波动时。请帮助解决此问题、tKS。    SCH.png

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhen:

    您是否有一个方框图显示该缓冲器 A 侧和 B 侧的所有连接? TXS 或 TCA9416 / TCA9406 等原理图中是否有具有上升时间加速器的器件?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler、感谢您的回复、下面是方框图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhen:

    团队仍在研究这一点、不久将会收到更新。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhen:

    TS5A3160 在控制器侧和 2 侧是否有上拉电阻器?  

    这会干扰 B 侧 TCA9803 集成电流源。  

    TS5A3160 1 侧或 2 侧是否有保护器件?  

    控制器中有任何集成的上拉电阻器? 控制器的泄漏规格是什么?  

    此致、

    Tyler